トレイン®のエアハンドリングユニットで実現する空気質、エネルギー効率、快適性向上

医療施設の事例と共に

アンドリュー・ジェンキンス

エアサイドビジネスチャンネル  サポートリーダー

 

Trane-Blog_AHU_535x339.jpg

息をするたびに、周囲の空気の質を感じます。
良好な空気質を維持することは、施設内で快適な環境を作り出すために重要です。
しかし、気候、建物のシステム、規制など、複数の要因に対処しながら、どのようにして良好な空気質を達成するのでしょうか?

その答えは、カスタムエアハンドリングユニット(AHU)にあります。

空気を丁寧に扱う

AHU(エアハンドリングユニット)は、施設の空気質、エネルギー効率、居住者の快適性に大きな影響を与えることができます。AHUを導入することで、空気中の汚染物質の割合を低減し、湿度を抑え、音の出力を低減することで、室内環境全体の改善が期待できます。

このような空気質の管理は、特に医療施設など、特定の環境を維持することがパフォーマンスに重要な施設において非常に重要です。
AHUには、冗長性などの重要なコンポーネントが必要です。これはすべての施設にとって重要ですが、特にクリティカルケアの運用において重要です。また、スペースに合わせて簡単に構成できるユニットを探すことも重要です。

トレインのAHUは、取り外し可能なパネルを備えており、簡単に設置およびサービスが可能です。音の低減オプションも重要で、ユニットが施設の環境に与える影響を調整する上で大きな役割を果たします。


カスタム vs 標準

施設の独自のニーズに対応するAHUの性能を確保する最良の方法は、信頼できるプロバイダーと協力してカスタムAHUソリューションを開発することです。標準ソリューションが一部の施設のニーズを満たすことができる一方で、カスタムソリューションは建物の潜在能力を引き出し、効率と居住者の快適性を提供する成果をもたらします。

Performance Climate Changer®エアハンドラーは、最も厳しいスペースや要件に合わせてカスタム構成が可能です。超静音運転、特殊な換気モニタリング機能、あらゆるスペース構成に対応する独自のフットプリント、重要な湿度管理など、ユニットは正確な仕様に基づいて構築されます。トレインのCatalytic Air Cleaning System(TCACS)などの革新的な機能は、建物内で再循環する生物学的および化学的汚染物質を管理するのに役立ちます。TCACSは、MERV 13高効率フィルター、UV-Cライト、光触媒酸化の3つの技術を組み合わせて、広範囲の空気中の汚染物質を制御します。
湿度レベルが重要なアプリケーションでは、Cool Dry Quiet(CDQ®)デシカント除湿ホイールが、従来の冷却コイルシステムよりも5〜10度低い露点温度を提供することで、除湿レベルを20〜300%向上させることができます。
そのため、米国のある大規模ネットワークを持つ医療施設は、手術棟に新しいAHUを導入する際、トレインに依頼することを決めました。



医療施設の最適化:ケーススタディ

医療施設では、湿度と空気の質が労働者と患者の快適性を向上させます。これらの要因は患者の健康と安全に影響を与えるため、手術室では重要な要素として規制されています。空気の質と換気が悪いと、院内感染を引き起こす可能性があります。AHUによる湿気と汚染物質の除去は、カビや院内感染の防止に役立ちます。

これらを踏まえ、ある医療施設システムが手術棟全体の運用に冗長性を持たせ、露点を低く維持し、90,000 CFMの空気供給を提供できるAHUをトレインに求めました。トレインチームは状況を評価し、30,000 CFMのデシカントホイール4つの物理的なサイズを考慮しながら、共通のサービスベスティビュール内で空気経路を隔離してサービスを行えるようにし、重量を200,000ポンド (約90トン) 以下に抑える必要があることを発見しました。

最終的に、チームは病院のためにカスタムAHUを作成し、手術棟全体および湿度管理が重要な他のエリアに対して完全なN+1冗長性を提供しました。通常の運用は4つのトンネルすべてが部分負荷で動作しますが、メンテナンスが必要な場合は1つのトンネルを隔離し、残りの3つが設計負荷を処理します。AHUの重量制限を超えないようにするため、チームはユニットを軽量アルミニウムで構築されました。

このカスタムユニットは、手術棟の空気質要件に対する病院の独自のニーズを満たしました。現在、信頼性が高く快適な環境を提供しており、病院はトレインと協力してカスタムAHUを導入したことに満足しています。



シンプルな選択

トレインは、AHUカスタマイズプロセスを効率化するために、クラウドベースのアプリ「Mobile TOPSS®」を開発しました。TOPSSは、ユーザーが一連のステップを通じて、仕様を満たす製品選択リストを生成します。

このアプリは、カスタムTrane Performance Climate Changerユニットのレイアウト作成を大幅に迅速化します。更新されたプロセスには、作業要件に基づいて最もコスト効果の高いアスペクト比を取得する統合サイズ画面が含まれています。
Mobile TOPSSを使用することで、エンジニアは機器選定の効率と精度を向上させることができます。知識豊富なプロバイダーと協力すれば、施設のAHUニーズを簡単に満たすことができます。



トレインが提供するサービス

機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。

お気軽にお問い合わせください

お問合せ サービス拠点