チラーとエアハンドリングユニットが実現した、大型イベントテント向け高効率快適冷却ソリューション

Trane_rental_cooling_hire_events_marquee_UK.jpg

課題

イギリスの田舎町に設営された、容積13,500立方メートルに及ぶ巨大な仮設テント( marquee)の空調管理が必要となりました。
このテントは、400人のゲストを招待し、2人の超大物ポップスターによるパフォーマンスが行われる豪華な誕生日の祝宴に使用されるものでした。

幅30メートル×長さ45メートル×高さ10メートルのテントは、広大な畑の真ん中に位置していました。構造物全体の内部を最適な温度に冷やし、快適な空間を作り出すためにエアコンの導入が不可欠でした。

最大の課題の一つは、冷気の送風経路をどう確保するかでした。当初の計画では、テント内部の上げ床(ステージやプラットフォーム)の下にダクトを隠し、床面から冷気を送り込む予定でした。しかし、直前の予定変更により、そのスペースにはテーブルと椅子が配置されることになってしまいました。

 

解決策

Trane Rental(トレイン・レンタル)のエンジニアは、イベントプランナーと密に連携し、新たな解決策を考案しました。ダクトを垂直に配置し、テントの外壁(アウターシェル)と内張りの隙間に隠す方法です。

トレイン・レンタルUKが提案したシステムには、冷風による快適な室温(18℃〜19℃)を保証するため、出口水温を6℃に設定したチラー(冷却水循環装置)が含まれていました。

トレイン・レンタルが提供した機材:

  • Sintesis Advantage CGAF100 空冷式チラー:2台
  • 400kW エアハンドリングユニット(空気調和機):2台

プロジェクトに使用されたその他の資材:

  • 200メートル以上のダクト配管
  • 610mm フレキシブルダクト:8セット

 

結果

パーティーの当日は、トレイン・レンタルのエンジニアが会場に常駐して万全の体制を整え、空調設備は完璧に機能しました。

当日は非常に蒸し暑い一日となりましたが、トレイン・レンタルの確実なソリューションにより、テント内は数百人のゲスト、スタッフ、そして出演者にとって最適な温度に保たれました。

この規模の単一の仮設テントへの施工は、トレイン・レンタルUKの歴史において過去最大のものでした。複雑な搬入・設置作業および解体フェーズに対応するため、レンタル期間は丸1週間に及びました。

 

トレイン・レンタルUKは、空調および暖房設備の広範なフリート(製品群)を提供しており、イベント主催者のニーズに完全に合致するソリューションを確実にお届けします。映画撮影クルー用のテントから、テニストーナメントの選手・スタッフ用テントまで、イベント向けの仮設エアコンや冷倉庫のソリューションを年間を通じて提供しています。