1. 空調お役立ち情報
  2. 導入事例
  3. トロント ウエスタン病院の変革: 記録破りの廃水エネルギー プロジェクト

トロント ウエスタン病院の変革: 記録破りの廃水エネルギー プロジェクト

医療施設


Toronto Western Hospital
課題

トロント・ウェスタン病院を運営するUniversity Health Network(UHN)のリーダーたちは、UHNの「患者と地球中心のケア」というコミットメントに沿って、病院の環境への影響を特に暖房と冷房の面で低減したいと考えていました。さらに、建物の従来の暖房と冷房は、世界のエネルギー関連の炭素排出量の約30%を占めているため、革新的な解決策を必要としていました。

特に、下水システムに存在する廃熱エネルギーの利用に関心を持っていました。従来の冷暖房システムは、温室効果ガスを放出するか、建物の熱を大気中に放出するために水を使用しますが、廃水の潜在エネルギーは炭素を含まないため、環境に優しい選択肢となります。

北米では、毎日1,680億リットル以上の下水が排出されており、廃水エネルギーの熱は容易に利用可能です。病院はそのエネルギーの一部を活用し、業務に支障をきたすことなく、また廃水に直接触れることなく利用したいと考えていました。
パートナーを探す中でUHNは実績のある技術を使用し、再生可能エネルギープロジェクトの開発に成功した実績を持つパートナーと協力することを望んでいました。


トレインのサービス&ソリューション

 
ソリューション

トロント市とNoventa Energy Partnersとの協力により、トロント・ウェスタン病院は市の下水からエネルギーを利用して敷地内の冷暖房を行う記録破りのプロジェクトに着手しました。
再生可能エネルギー企業であるNoventaは、トレインと提携して、病院のためにWastewater Energy Transfer™️(WET™)システムを構築しました。これは世界最大の生下水エネルギープロジェクトになります。

このエンジニアリングソリューションは、トレインのヒートポンプ、システムコントロール、および分析機能を活用し、さまざまな気候条件下での機器性能を管理することで、信頼性の高いエネルギー供給を実現します。
 

● 冷房のために、このプロジェクトではトレインのチラーヒートポンプを使用し、超低地球温暖化係数(GWP)の冷媒を用いて、夏季には冷却塔を使用せずに下水システムに熱を放出します。冷却塔を使用すると、ファンのためにエネルギーを消費し、重要な水資源が必要となります。

● 暖房のために、このプロジェクトでは下水システムから熱を抽出し、トレインのチラーヒートポンプを使用して温度を上昇させ、病院に信頼性の高い温水を供給します。

さらに、トレインはチラーヒートポンプの提供に加えて、トレイン・トレーサー・アンサンブル(Trane Tracer® Ensemble)というビル管理システム、バルブ、およびメーターを使用してシステム制御を可能にし、効率的なシステム運用を最大化しました。トレインのエネルギー管理制御と高効率ヒートポンプ、そしてNoventaの独自技術であるHUBER ThermWin®を組み合わせることで、直接的な排出を排除します。

このソリューションは、トレイン・テクノロジーズの持続可能性の価値観、特に2030年までに自社製品の使用に関連する温室効果ガスを1ギガトン(一億トン)削減するというギガトンチャレンジのコミットメントと一致しています。

 
結果

Wastewater Energy Transfer™システムは、150万平方フィートの病院の冷暖房のニーズの90%を供給し、年間8,400トンの二酸化炭素排出量を削減します。これを具体的に言うと、8,400トンの二酸化炭素を削減することは、毎年1,800台以上の車を道路から取り除くのと同等です。

19MWのWET™システムから病院に供給される総エネルギーは、18億キロワット/時に達します。WET™システムは、トレインのヒートポンプから2,400トン以上の冷房能力と33,000 MBH以上の暖房能力を持っています。このプロジェクトはNoventaによって資金提供されており、カナダ政府の低炭素経済基金およびカナダインフラ銀行からの財政支援を受けています。

「年間8,400トンの温室効果ガス排出削減により、このプロジェクトはより健康的な世界の創造に大きく貢献するでしょう。」

Noventa シニア プロジェクト マネージャー、Cam Quinn 氏
 

「トレインおよび他のパートナーと共にこの記録破りのソリューションを実施し、UHNがより持続可能な環境を通じてより健康的な世界を提供するというコミットメントを支援できることを楽しみにしています。年間8,400トンの温室効果ガス排出削減により、このプロジェクトはより健康的な世界の創造に大きく貢献するでしょう」と、NoventaのシニアプロジェクトマネージャーであるCam Quinn氏は述べています。

「この革新的なソリューションは、持続可能性および患者と地球を中心としたケアへに対する当社の取り組みと一致しており、そのプラスの影響を楽しみにしています」と、UHNの環境コンプライアンス、エネルギー、持続可能性担当ディレクターであるEd Rubenstein氏は述べています。

「Noventaとの協力により、この共同プロジェクトの一員となれることを非常に嬉しく思います」と、トレインのアカウントマネージャーであるLukas Glaspell氏は述べています。「これは、関係者全員にとって真のウィンウィンを提供します。特に病院、そして最終的にはその患者と地球にとってです。」


1 “
Bringing embodied carbon upfront,” World Green Building Council, 2019 Report on Advancing Net Zero

2 Noventa Energy Partners video

 
プロジェクトハイライト

使用製品:チラー、制御装置、センサー、ビルオートメーション、ヒートポンプ
使用サービス:エネルギー分析とモニタリング、インテリジェントサービス、エネルギーマネジメントと制御
トピック:持続可能性

● 135万平方フィートの暖房および冷房ニーズに対応
● 年間8,400トンの二酸化炭素排出量を削減
● 病院に総計18億キロワット/時のエネルギーを供給

 

 

※日本では提供していないサービスがございます。詳しくはお問い合わせください。