トレインCITY RTSFヒートポンプで冷水と温水を供給


wave condominium

課題

アブダビの著名な女性専用クリニックは、1つのユニットで冷水と温水の衛生水を供給するための持続可能でエネルギー効率の高いソリューションが必要でした。
180室の施設は、産科および新生児ケアに重点を置いており、既存の2つの別々のシステム(暖房用のボイラーと冷却用のチラー)を置き換えることで、衛生水の設置を改善することを目指していました。
クリニックは、すべての温度に対するニーズを満たし、炭素排出量を削減するだけでなく、より広い温度範囲を提供する持続可能で経済的なヒートポンプソリューションを求めていました。冷却温度23°Cを18°Cに下げ、温水温度52°Cを60°Cに上げる必要がありました。

 

 

解決策

トレインレンタルサービスはクリニックの要件に対応し、以下を含む包括的なターンキーソリューションを提供しました:

  • 水冷ヒートポンプCity RTSF 070を2台
  • プレート熱交換器、ポンプ、ケーブルなどの必要なアクセサリー一式

ヒートポンプは、クリニックのプラントルームにある既存のボイラーとチラーの隣に設置されました。RTSFヒートポンプは、再生可能エネルギーによる暖房への移行のためのユニークな機会を提供します。運転と効率が最適化され、要求された温水温度60°Cを提供します。
クリニックは利用可能な熱エネルギーを活用し、その使用を最大化することでエネルギーコストを削減しています。熱回収モジュールは冷却プロセスからエネルギーを抽出し、それを再利用して給湯を行います。これが「無償の暖房」です。

 


結果

プロジェクトの初期試験段階では、1か月間にわたり、2台のCity RTSFヒートポンプが目標温度を達成する効果が徹底的にテストされます。

この段階が成功裏に完了した場合、レンタルソリューションは12か月間実施され、既存の温水および冷水システムを完全に置き換えることになります。

トレインレンタルサービスでは、冷却と暖房を製品ではなくサービスとして捉えています。
この独自の視点により、システムを包括的に評価し、エネルギー消費を節約するあらゆる機会を特定することができます。暖房と冷却を組み合わせたアプローチの優れた利点を理解しており、これによりエネルギー使用量と炭素排出量を大幅に削減できます。このアプローチを採用することで、顧客は大幅なエネルギー節約を享受し、より環境に優しく持続可能な未来に貢献することができます。

 

* 日本では提供していないサービスがございます。詳しくはお問い合わせください。

 


お気軽にお問い合わせください

お問合せ サービス拠点