営業・サービス拠点


トレイン社は、米国エネルギー省連邦管理プログラムとの第4世代無期限納入・無期限数量契約を締結

December 14, 2023

重要な契約の締結がエネルギー節約パフォーマンス契約を推進

Trane-Blog_DOE_535x339.jpg

ノースカロライナ州デイビッドソン、2023 年 12 月 14 日 – 世界的な気候イノベーターである Trane Technologies の トレインは、米国エネルギー省 (DOE) の第 4 世代 (Gen4) の無期限納品無期限数量 (IDIQ) エネルギー節約パフォーマンス契約 (ESPC) を受注しました。この政府全体の手段により、連邦政府機関は民間資本と公共料金の節約を活用して、エネルギー消費を削減し、脱炭素化し、連邦施設の回復力を高めることができます。トレインは 25 年間にわたり DOE IDIQ 契約を締結しています。

トレイン社は、大統領令 14057「連邦政府の持続可能性を通じてクリーン エネルギー産業と雇用を促進する」の野心的な目標を達成するための取り組みを支援するために、第三者資本の展開を加速するための個別の ESPC プログラムで競争できる 20 社の DOE IDIQ 請負業者のうちの 1 社です。

Gen4 契約の契約上限額は 10 年間で 50 億ドルです。これまでの契約で、トレインは連邦施設で複数の ESPC プロジェクトを実行し、次のような成果を上げています。

  • 総エネルギー節約額はおよそ 3 億 5,000 万ドル。
  • 燃料節約額は 15,062,285 MBTU、つまり 394 世帯の年間エネルギー使用量に相当します*。
  • 節水額は 1,472,309 kGal、これはオリンピック用プール 3,004 個分に相当します。
  • 消費者の平均ベースライン エネルギー消費量は 32.2% 削減されました。

「トレインは長年にわたる関係を深め、さらに多くの連邦機関に拡大して、クリーンエネルギーへの移行を加速し、その使命を確実に果たせるよう支援する準備ができています」と、トレインの連邦担当副社長、ジョディ・ウィルケンズ氏は述べました。「この最新の IDIQ は、10 年後までのプロジェクトへの道を開き、トレイン テクノロジーズの 2030 年持続可能性コミットメントをさらにサポートします。」

トレインが提供するエネルギー効率ソリューションの詳細については、こちらのブログをご覧ください。

* EPA の温室効果ガス換算計算機を使用して計算

トレインについて

トレインは、グローバルな気候イノベーターであるトレイン・テクノロジーズ(NYSE: TT)の一部門であり、商業用および住宅用の快適でエネルギー効率の高い室内環境を提供しています。詳細については、www.trane.com または www.tranetechnologies.com をご覧ください。


トレイン・テクノロジーズについて

トレイン・テクノロジーズは、グローバル・クライメート・イノベーター(世界的気候改革者)です。当社の戦略的ブランドであるトレイン(Trane®)とサーモキング(Thermo King®)、そして環境に配慮した製品とサービスなど豊富な製品群を通じて、効率的で持続可能な気候ソリューションを建物、家庭、交通機関に提供しています。

tranetechologies.com