3. 冷媒の移行についてHVAC技術者が知っておくべきこと

冷媒の移行についてHVAC技術者が知っておくべきこと

チラー用のR-410AやR-134Aなどの従来の冷媒は、新しい機器では段階的に廃止され、低GWPの次世代冷媒が標準となります。トレインは、これらの新冷媒への対応をサポートします。
具体的には、事実に基づいた情報提供、変更点の認識、新しい取り扱いプロセスや漏れ検出、現場改修、安全な保管と輸送の実践を支援します。

R-410Aを含む従来の冷媒は、新しい機器では段階的に廃止され、次世代の低GWP(地球温暖化係数)冷媒が新たな標準となります。幸いなことに、トレインはこれらの変化に先んじて対応しており、15年以上と5億ドル以上を投資して、当社の機器とシステムに最適な低GWP冷媒を特定してきました。私たちは、これまでの知見を共有し、新しい作業プロセスとコンプライアンスへの移行を容易にするお手伝いをいたします。以下に、この冷媒移行に向けた準備方法について説明します:
 

冷媒に関する基本的な知識を持つこと

まずは、将来の意思決定や行動に役立つ基本的な知識を持つことが重要です。例えば、R-32やR-454Bのような低GWP冷媒はA2L低可燃性冷媒に分類されますが、R-454Bは1290°F以上の熱源や開放火炎によってのみ着火されます。その他の重要なポイントは以下の通りです:

- トレインのA2L冷媒を使用した機器は、厳格な安全基準UL 60335-2-40/CSA C22.2 No. 60335-2-40を満たしています。
- トレインの機器は、適切な点火源(例:保護された電気回路)を排除しています。
- 必要に応じて、オンボード漏れ検出システムが冷媒濃度を安全なレベルに保つために、一部のユニット部品の運転を停止させます。これらの知識を基に、冷媒移行に向けた準備を進めましょう。
 

変わることと変わらないことを把握する

- 変わること:新しい低GWP冷媒を既存のユニットに直接置き換えることはできません。ドロップイン冷媒の代替品は存在せず、米国環境保護庁(EPA)および業界の安全基準は、非可燃性冷媒(例:R-410A)用に設計された機器に可燃性冷媒を使用することを明確に禁止しています。

- 変わらないこと:HFC冷媒(例:R-410A)を使用した機器のサービスは引き続き可能です。トレインは、安全なA2L冷媒の取り扱いに関するトレーニングを推奨していますが、技術者が冷媒を大気中に放出する可能性のある機器を維持、サービス、修理、廃棄するためには、引き続きクリーンエア法第608条に基づくEPAの認証が必要です。

これらのポイントを理解することで、冷媒移行に向けた準備がスムーズに進みます。
 

新しい取り扱いプロセスについて

クリーンエア法第608条は、A2L冷媒を使用する機器のサービスおよび修理時の適切な要件も定義しています。これらの新しいサービスおよび設置手順を学ぶ方法には以下が含まれます:

  • ESCO Instituteのトレーニングを検討:すべてのA2L冷媒はサービスとメンテナンスに異なるプロセスを必要とするため、トレインはフィールド技術者にESCO Instituteのトレーニングを受けさせています。EPAが将来的にこのトレーニングを義務化する可能性があるため、すべてのHVACフィールドサービス技術者にこのトレーニングを推奨します。

  • ツールキットの更新:A2L冷媒には火花の出ないツールが必要です。トレインの新しいA2Lツールキットは、Trane Supplyから注文でき、以下のツールが含まれています:
    • Fieldpiece® 真空ポンプ (VPX7)
    • Fieldpiece® 漏れ検出器 (DR-82)
    • Fieldpiece® 回収機 (MR-45)
    • Victor Edge Series 2.0 ハイブリッドレギュレーター (REG00619)
       
  • 冷媒を混ぜない:機器メーカーはそれぞれ独自のA2L冷媒を選択しているため、使用される冷媒の種類が増える可能性があります。ラベルを確認し、常に記載されている冷媒を使用することを忘れないでください。

これらの手順を守ることで、新しいA2L冷媒の取り扱いプロセスを効果的に学び、安全かつ効率的に作業を行うことができます。

 

漏れ検出と現場改修について学ぶ

冷媒漏れ検出、是正措置、レトロフィットまたは機器の廃止、システムのモスボーリングに関する最新のEPA要件を確認し、現場改修が必要になる場合があります。特に、次世代のA2L冷媒を含むユニットには現場改修が必要になることがあります。これらの要件はASHRAE Standard 15に記載されており、冷媒漏れ時の安全性を維持するために以下のような安全改修が必要になることがあります:

  1. 機器室の換気の改善
  2. 機械室に自動漏れ検出器(ALD)の設置
  3. 適用可能なユニットに漏れ検出システム(LDS/RDS)の搭載
  4. 検出限界の低減
  5. アラーム応答の迅速化
  6. 自動シャットダウン
  7. 安全距離を確保するための現場改修(空気循環の活性化、潜在的な点火源の電源オフ、機械室外でのリモートシャットダウン)

トレインは、多くのルーフトップユニット、スプリットシステム、水源ヒートポンプ、および自己完結型ユニットに工場装着の漏れ検出システムを標準装備しています。機械室に設置される適用システムは、ASHRAE® 15の安全基準およびUL 60335-2-40に準拠します。

 

安全な保管と輸送の実践

更新された防火規定に従って、A2L冷媒シリンダーを適切に保管する方法を理解しましょう。保管要件と最大量は、保管施設の種類やスプリンクラー保護の有無によって異なります。HVACユニットにすでに充填されている冷媒は、最大在庫数に含める必要はありません。また、可燃性製品の輸送安全も実践する必要があります。例えば、技術者はサービス車両で合計225ポンドのA2L冷媒を運ぶことが制限されています。次世代の低GWP冷媒への移行は、建物のカーボンインパクトを低減するために重要な継続的な取り組みです。トレインの製品、制御、サービス、洞察を活用して、この移行をサポートします。
 

英文の同記事を読む Read this article in English

 

 

トレインの冷媒転換サービス

お役立ち情報

  • トレインはノンフロン冷媒転換をサポートします

    トレインはノンフロン冷媒転換をサポートします

    次世代の低GWP冷媒への転換は、建物の炭素影響を低減するために重要です。お客様の設備ニーズの評価から、新しい現場安全基準の実施まで、業界の最新要件に対応するサポートを提供します。

  • 冷媒の移行についてHVAC技術者が知っておくべきこと

    冷媒の移行についてHVAC技術者が知っておくべきこと

    チラー用のR-410AやR-134Aなどの従来の冷媒は、新しい機器では段階的に廃止され、低GWPの次世代冷媒が標準となります。トレインは、これらの新冷媒への対応をサポートします。

  • トレインで冷媒移行する10の理由

    トレインで冷媒移行する10の理由

    HVAC業界は、環境に優しい次世代冷媒への移行を進めています。トレインは、包括的なアプローチ、充実した暖房および冷房機器のラインアップ、そして信頼できる業界の専門知識を備えています。

  • A2L 冷媒とは?

    A2L 冷媒とは?

    トレインの次世代冷媒研究ディレクターである スティーブ・クジャックの洞察を基に、脱炭素化における冷媒の役割と A2L 冷媒の利点について探ります。

  • R410Aからの移行:低GWP冷媒 R454BとR32のどちらを選ぶべき?

    R410Aからの移行:低GWP冷媒 R454BとR32のどちらを選ぶべき?

    高GWPから低GWPへの移行や、スクロールコンプレッサー技術を使用したチラー、ヒートポンプ、ルーフトップユニットに最適な冷媒の選択、R454BとR32のどちらを選ぶべきか。トレインのエンジニアがテストした結果とは?

トレインが提供するサービス

機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。

  • リモートメカニカルサービス

    リモートメカニカルサービス

  • コネクティビティ&クラウドサービス

    コネクティビティ&クラウドサービス

  • 新規導入サポート

    新規導入サポート

  • 既存設備向けサポート

    既存設備向けサポート

  • チラープラントルーム レトロフィット

    チラープラントルーム レトロフィット

  • HVACシステム レトロフィット

    HVACシステム レトロフィット

トップへ戻る