課題
イタリア北西部にある大手電子メーカーは、故障した冷却システムの代替として、緊急でレンタルによる冷却ソリューションを必要としていました。新しいシステムが設置されるまでの短期間だけ稼働させる目的で、夏の暑い時期にオフィス棟や生産エリアを効率的に冷却できる設備が求められていました。
Selecting a language changes the language and content on the Trane site.
イタリア北西部にある大手電子メーカーは、故障した冷却システムの代替として、緊急でレンタルによる冷却ソリューションを必要としていました。新しいシステムが設置されるまでの短期間だけ稼働させる目的で、夏の暑い時期にオフィス棟や生産エリアを効率的に冷却できる設備が求められていました。
トレインは、既存の冷却設備を Sintesis CGAF 90 に更新するまでの移行期間をカバーするため、CXAM 80 空気熱源式ヒートポンプによる 3 か月間のレンタルを含む 2 段階のソリューションを提供しました。このプロジェクトは、顧客の要件を完璧に満たしました:
• 特別仕様の輸送パッケージ
• 特注の建築用ルーバーパネル(保護グリッド)
• 接続が容易なフレキシブル配管
• 超低騒音ユニット + EC ファン
• 高外気温環境での動作性能(+52°C 対応)
• 蒸発器出口水温 -10°C まで対応
• メンテナンスが容易なアルミ製はしご
• システム制御パネル
• 24時間365日の技術サポート体制
レンタルの利用は初夏に開始され、新しい製品は年末に導入される予定でした。トレインはプロジェクト全体を通して顧客と緊密に連携し、その協働による大きな成功は、今後期待される長期的なパートナーシップの第一歩となりました。
私たちは、建物や用途の要件を満たすだけでなく、サステナビリティ目標や予算面にも配慮した、最適なソリューションをお客様に提供することに誇りを持っています。
寒い季節に備える中で、暖房ソリューションの需要が高まります。今すぐヒートポンプのレンタルを確保することで、冬のシーズンに備えることができます。さらに、レンタル会社は在庫が限られていることが多いため、迅速に行動することで、利用可能性を確保し、潜在的な遅延を避けることができます。
寒さが本格化する前に、今すぐ行動しましょう!
機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。