建物アップグレードの必要性:今すぐ取り組むべき5つの理由

グリーンビルディング認証を見据えた建物改善の方向性

公共料金のコストを削減し、効率を向上させ、進化するグリーンビルディング規制に対応しましょう。今すぐ行動すべき5つの賢明な理由をご紹介します。
 
Air conditioning equipment atop a modern building

古い建物の改修は、もはや「できればやりたい」程度のものではありません。最新のエネルギーコードが進化し、光熱費が上昇する中で、新たな政策が状況を大きく変えつつあります。

建物性能基準(BPS:Building Performance Standards - 米国) は、既存建物に対してエネルギー効率や排出量の最低基準を定める規制です。こうした要件は全国的に広がっており、期限や罰則が設けられることで、より迅速な対応が求められるようになっています。

いま効率改善に取り組むことは、コンプライアンスを先取りするだけでなく、コスト削減、快適性の向上、長期的な価値創出のチャンスにもつながります。

1.エネルギー効率向上のための税控除活用

都市、州、さらには電力会社などから、設備更新を支援するインセンティブが提供されている場合があることをご存じですか?
エネルギー関連の税控除や、省エネリベートなどのさまざまな制度を活用することで、設備投資にかかる初期費用を抑えることができます。

これらのプログラムは地域や予算状況によって異なるため、早めに行動することで最大のメリットを得られる可能性があります。

 

2. 省エネ改修は長期的なコスト削減につながる

建物を省エネ設備へアップグレードすることは、単なる機器更新を超えた効果をもたらします。
スマートな設計や高度な制御と組み合わせることで、エネルギー使用量や運用コストを大幅に削減できます。

先進的なシステムは、ピーク電力需要の監視・制御、占有状況に応じた HVAC や照明の自動調整、性能の問題を事前に察知する機能を備えています。
こうした精度の高い運用により、快適性が向上し、ムダが減り、節約効果が継続します。

多くの建物オーナーが、これらの改修が想像以上に早く投資回収につながることに驚かれています。

 

3.HVACシステムのアップグレードで運用コストを抑える

あなたの建物の HVAC システムは、本来よりも多くのコストがかかっていませんか?
古いシステムは故障や点検の頻度が高くなり、性能が安定せず、需要が高まると最も影響を受けやすくなります。計画的なアップグレードを行うことで、信頼性と運用効率が向上し、これらのリスクを大幅に軽減できます。

たとえば、ヒートポンプを導入することで燃料消費を削減し、快適性を向上させ、最新のビル管理システムとの統合も容易になります。

また、制御システムを更新することで、スケジュール管理の最適化、気流制御の改善、より迅速な温度調整が可能となり、エネルギー使用量を削減し、居住者の満足度向上にもつながります。

さらに、可変速ドライブ(VSD)や適切な容量の機器を採用して HVAC システム全体をアップグレードすることで、性能をより高め、突発的な停止を防ぎ、長期的なメンテナンスコストの削減にもつながります。

 

4.省エネ効果を、ほかの優先施策の原資に活用する

建物の運用効率が向上すると、光熱費やメンテナンス費の削減によって、財務面での余裕が生まれます。
その節約分を、設備更新、人材配置、テクノロジー投資、その他の優先課題に充てることができ、全体の予算を増やさずに必要な取り組みを進められるようになります。

エネルギー改善に戦略的に取り組むことで、施設の性能とレジリエンスを高めながら、本当に重要な領域へ再投資することが可能になります。
このような長期的視点を持つことで、目先の目標達成だけでなく、将来への備えにもつながります。

 

5.グリーンビルディング制度に先手を打つ

施設を将来にわたって安心して運用するために、どのような対策を進めていますか?
現在、全国の多くの地域でエネルギー規制が強化されつつあります。
たとえば、ニューヨーク市の Local Law 97(LL97)や、ボストンの BERDO(Building Emissions Reduction and Disclosure Ordinance)は、厳しい排出基準を設けており、違反した場合には罰金が科されます。

これらの地域的な取り組みは、より大きな潮流の一部にすぎません。
全米ではすでに十数の自治体が Building Performance Standards(BPS:建物性能基準)を採用しており、特に沿岸部でその動きが加速しています1。

今のうちに設備をアップグレードしておくことで、規制期限に先んじて対応でき、高額な罰金リスクを回避し、建物の長期的価値を守ることができます。

(1): https://www.usgbc.org/articles/states-explore-adopting-building-performance-standards-policies

 

 

英文の同記事を読む Read this article in English

 

 

免責事項

トレインは税務、法務、または会計のアドバイスを提供しておりません。本資料は情報提供のみを目的としており、税務、法務、または会計のアドバイスとして依拠すべきではありません。税法は常に変更される可能性があります。すべての決定はご自身の責任で行っていただき、ご自身の税務、法務、および会計のアドバイザーにご相談ください。トレインは、本資料に基づいて行われた行動について一切の責任を負いません。

 


お気軽にお問合せください