都市の脱炭素化は実現可能:排熱回収技術がもたらす未来

BLOG-FT_DecarbonizingOurCities.jpg
気候変動が進行し、人々の健康やウェルネスへのリスクが拡大し続ける中、私たちが最優先で取り組むべき極めて重要な領域があります。それは、ビル(建築物)と運輸の脱炭素化を実現するために、都市全体のエネルギー回収(排熱回収)技術を活用することです。

気候変動のリスクが拡大する中、最優先で取り組むべき領域があります。
それは、ビルと運輸の脱炭素化を実現するために、都市全体の排熱回収技術を活用することです。

世界の温室効果ガス排出量のうち、建築物が30%以上※1、運輸が約20%※2を占めています。世界全体の半分以上の排出量がこの2つのセクターに起因しており、これこそがトレイン・テクノロジーズがソリューションを提供できる領域です。

環境へ放出される熱はすべて「無駄にされたエネルギー」です。排熱を捨てることは、エネルギーをそのまま無駄にすることと同義です。私たちは排熱の発生を防ぎ、回収・再利用することで、ビル、産業プロセス、運輸システムをエネルギーの「消費源」から「供給源」へと変革させています。

従来廃棄されていた熱に着目するこのアプローチを、私たちは「デマンドサイド・マネジメント(需要家側のエネルギー管理)」と呼んでいます。これによってエネルギーの無駄を徹底的に排除し、都市全体のエネルギー需要を大幅に削減できます。

排熱回収:ビル設備環境におけるゲームチェンジャー

歴史的に、建築物の冷暖房は化石燃料やガスに依存してきました。また、多くのビルでは冷房と暖房のシステムが独立して運用されているため効率が悪く、特に冷房時に発生する大量の熱は大気へ廃棄されていました。

しかし、私たちの描く「未来のビル」のビジョンは明確です。再エネ創出、冷暖房、エネルギー貯蔵が完全に調和した超高効率なビルです。こうしたビルは、送電網(グリッド)に過度に依存せずエネルギーを自給自足し、本来捨てられるはずだった排熱を再利用して劇的な省エネを生み出します。脱炭素化されたビルが普及すれば、私たちはよりクリーンな空気を吸い、化石燃料に頼らない、スマートで災害に強い都市で暮らすことができます。

この核心にあるのが、温度制御における「サーマルマネジメント(熱管理)」です。ヒートポンプなどの排熱回収技術は、冷房時の副産物である排熱を大気へ捨てる代わりに捕集し、暖房や給湯へ再利用(リパーパス)します。この「フリーヒーティング(実質無料の採熱)」は、従来のボイラーシステムに比べランニングコストを大幅に削減します。ヒートポンプの活用により、冷暖房システムを統合し、未開拓の無料エネルギー源である「排熱」を最大限に引き出せます。

この排熱回収は、都市レベルの広範な熱需要にも対応可能です。代表例が、オランダのアールスメール市におけるトレインのプロジェクトです。データセンターの莫大な余剰排熱を回収し、地域の学校や体育館へ給湯として供給しています。これにより、同市では年間400指標トンのCO2排出量を削減しました(一般家庭約48軒分に相当)。冷暖房を同時に行う「同時冷暖房システム」の導入は、化石燃料への依存度を下げ、エネルギー効率を極限まで高める最も確実な手段です。

「排熱を効率的に回収・再利用することで、ビル、産業、運輸の脱炭素化を支援する。それはエネルギーの『消費源』から『供給源』への変革である。」

ホセ・ラ・ロジア(Jose La Loggia)
トレイン・テクノロジーズ EMEA総括プレジデント

運輸セクターにおける炭素排出量の削減

商用輸送・物流の分野でも環境規制の策定が進んでいます。トレインは、食品や医薬品の安全な輸送をサステナブルに実現する「輸送用冷凍冷蔵システム」のエキスパートです。

例えば、当社の「Thermo King AxlePower(サーモキング・アクスルパワー)」は、トレーラーの走行・制動時のエネルギーを回生ブレーキで回収・蓄電し、その電力だけで冷凍冷蔵ユニットを駆動させます。こうした高性能ハイブリッドや完全電動(EV)システムは、物流のCO2排出量を劇的に削減します。

南アフリカの小売大手ウールワースの実証試験では、積載物の冷却として車両バッテリーが15,000kmにわたり稼働し、ディーゼルエンジンが始動したのは全行程のわずか3%でした。これにより炭素排出量を27トン削減しています。

脱炭素化に対する「従来の思い込み」を覆す

脱炭素化の最大の障害は技術ではありません。最も一般的な誤解は、「サステナブルなソリューションは法外にコストがかかる」という思い込みです。
しかし、最新技術による省エネとCO2削減効果は非常に高く、投資回収期間がわずか2〜3年となるケースも珍しくありません。

もう一つの誤解は、「こうしたシステムは複雑で、新築にしか導入できない」という点です。事実は逆です。
EUの既存ビル資産の約75%はエネルギー性能が低く、スマートな熱源ソリューションで大幅に改善できます※3。冷房専用機を同時冷暖房機へと更新する(既存リニューアル)際の追加費用(インクリメンタルコスト)は十分に管理可能です。また、車両の電動化を目指す物流事業者にとっても、次世代のエネルギー回収システムは充電スタンドへの依存を下げ、効率を高める最適な選択肢となります。

資金調達(ファイナンス)の障壁も、現在は環境投資向けの資金が容易に確保できます。重要なのは、「旧式なシステムではなく、持続可能な未来へ資金を投じる」という経営マインドの転換です。

未来は今:行動の時です

都市を脱炭素化する確実な道のりは、持続可能なサーマルマネジメントと排熱回収ソリューションの導入にあります。政策立案者、業界リーダー、地域社会が一体となり、この明確なビジョンを共有し、協力し合わなければなりません。

都市の脱炭素化は手の届くところにあり、地球環境と次世代にもたらす恩恵は計り知れません。

英文の同記事を読む Read this article in English

 

※本記事は、フィナンシャル・タイムズ(Financial Times)に掲載された記事をベースに構成されています。


トレインの環境への取り組み


お気軽にお問合せください