計画外ダウンタイムとは?その本当のコストを知る
計画外ダウンタイムの潜在的なコストについて話すとき、すべての要素を定量化するのは難しいという声をよく聞きます。多くの企業が考慮し、簡単に見積もることができる明確なコストが3つあります。
収益の損失費用
生産ラインが停止した場合の収益の損失や、製品を再製造する必要がある場合の在庫の損失。
稼働していないラインは収益を生み出さず、ラインが停止するたびに6桁から7桁の収益が失われる可能性があります。しかし、すべてのラインが稼働していても、周囲の条件の変動により製品が使用不能になることがあります。例えば、ジェルカプセルの製造では、製造環境の管理における誤差の許容範囲が非常に狭いため、わずかな変動でも製品の劣化や在庫の損失を引き起こす可能性があります。また、ボトリング会社では、プラスチックボトルが十分に冷却されるまで充填できません。冷却プロセスに問題が発生すると、在庫の生産が完全に停止します。
緊急サービス費用
修理のために技術者を派遣する際にかかる緊急サービス費用。
機器が夜間や週末に故障した場合、サービス料金が高くなることがあります。さらに、短期間で派遣された技術者が施設や機器について十分に理解していない場合、問題解決に時間がかかることがあります。
部品やレンタル機器の費用
その場で修理できない機器のための部品やレンタル機器の費用。
新しい部品を注文する必要があり、暫定的に生産を再開するためにレンタル機器が必要になることがあります。また、適切な部品が手元にない場合、急送費用が発生することもあります。
多くの企業は、サービス、部品、レンタル、新しい機器などの費用を合算し、それに生産ラインの生産能力と実際の生産量から産出される市場価値、およびライン停止中の販売機会の損失を組み合わせて計算しています。
計画外ダウンタイムの真のコストを計算するには、以下の要素を含めるべきです。
設備の摩耗と故障
故障が発生すると、設備の摩耗が進行します。これは、故障した部品や機器だけでなく、プロセス内の他の関連機器にも影響を及ぼす可能性があります。特定の環境では、大型モーターや制御室を特定の方法で冷却する必要があります。これらのスペースが適切に冷却できない場合、システム全体を停止する必要が生じることがあります。そして、再稼働時にシステム全体に追加のストレスがかかることになります。
市場投入の遅れによる機会損失
製品が市場に出回らないと、利益が犠牲になります。例えば、電気自動車(EV)業界では、市場投入のスピードが大きな競争優位性を持ちます。
「最初」に製品を市場に出すことが、先駆者になるか、追随する者になるかの違いを生み出します。
HVAC機器のROIの遅延
特に高価で高性能な設備の購入では、ダウンタイムの増加と生産の低下が投資回収期間を延ばす原因となります。
ブランドイメージ、評判、顧客関係の悪化
製品をオンタイムに高品質で提供する能力が評価されなくなる可能性があります。特に製薬業界のようなニッチなメーカーにとって、一度の失敗が致命的な影響を与えることがあります。
どうすればダウンタイムにかかるコストを事前に予測できるのでしょうか?
1.デジタル技術とAIの活用
デジタル技術を活用することで、リアルタイムデータを収集・分析し、施設全体の環境条件や設備の運転状況を監視するのに役立ちます。デジタルモデルやAIを使用することで、問題が発生する前に予測し、将来の故障を未然に防ぐことができます。
2.予防保守の実施
保守計画には、定期的な予防保守の戦略を含めるべきです。これにより、危機を完全に回避できます。特定の月に設備が故障する可能性が高い場合、その前月に軽微な保守をスケジュールすることで、大きな事故を未然に防ぐことができます。トレインのレンタル緊急対策プラン*が、あなたの計画をサポートします。
3.重要な部品と在庫を確保するか、緊急時に迅速に入手できる方法と場所を把握
これにより、部品が緊急で必要になった際のサプライチェーンの問題を回避できます。プロセスや設備に冗長性を組み込むタイミングと方法を知ることも、大きな問題を避けるのに役立ちます。私たちの徹底したレンタルサービス*分析が、あなたのカバーを確実にします。
4.高額なダウンタイムを避けるために、設備とプロセスの信頼性を確保する包括的な緊急対策プランを構築
このプランには、設備が故障する前にレンタルパートナーを把握し、電力、水、バルブなどへのアクセス方法を知っておくことが含まれます。また、重要なプラントフロアの図面、コントロール戦略やスケジュールに関する重要な情報、復旧チームに必要なその他の関連情報も含めるべきです。トレインレンタルサービス*は、全国に配置された技術者と設備の強力なフリート、そして一時的なOEM HVACソリューションの展開における数十年の経験を持っています。これにより、包括的な緊急対策プランを構築し、設備が故障した際や計画的なメンテナンス時に迅速に実行するお手伝いができます。
まとめ
計画外ダウンタイムを最小限に抑えるためには、多くの要素を考慮する必要があります。市場の状況、技術の進歩、新しい業界のベストプラクティスに合わせて、緊急対策プランを更新することが重要です。トレインは信頼できるアドバイザーとして、設備と施設のライフサイクル全体を計画するお手伝いをします。強力なレンタルエンジニアリング*と設備の提供に加え、設備の販売と継続的なサービス、コントロールとモニタリング、予測保守、データと分析のサポート、そして無類の設備とサービスプロバイダーのネットワークを通じて、施設のあらゆる要素についてアドバイスします。ぜひご相談ください。
* トレインレンタルサービス:
現在、日本では提供していないサービスです。詳しくはお問合せください。
関連記事
リモート保守で計画外ダウンタイムを最小限に
リモート制御と接続ソリューションは、HVAC機器のデータを収集して性能を分析および予測します。これにより、トラブルを未然に防ぐことが可能になります。最新のビルオートメーションで建物のパフォーマンスを最適化し、維持しましょう。
トレインが提供するサービス
機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。