HVACおよびデータセンターにおける磁気軸受技術のトレンド

BLOG_maglev_units_PT_article.jpg
磁気軸受ユニットは、HVACおよびデータセンター分野の技術進化において重要なトレンドとなりつつあります。
この革新的なコンプレッサー技術は、機械的なベアリングを磁場で置き換えることで、機械的摩擦を排除し、効率を向上させます。

トレインポルトガルの商業ディレクターであるペドロ・フェルナンデスは、エネルギー効率、持続可能性、信頼性の向上を目指す動きがこの技術進歩を推進していると説明しています。
 

磁気軸受ユニットとは?何に使われるのか?

磁気軸受ユニットは「磁気軸受」を使用したコンプレッサーを採用しており、内部部品が「浮上」し、動く部品間の物理的接触を排除します。
これにより、以下のような多くの利点がもたらされます:

  • オイル潤滑の排除:オイルを使用しないため、メンテナンスが簡素化されます。
  • 可変速度運転:効率的な運転が可能になります。
  • 騒音の低減: 動作音が静かになります。
  • 環境持続可能性:環境への負荷が少なくなります。
  • 重量の大幅な削減: 機器の軽量化が図れます。これらのユニットは、特にデータセンターのような大規模な設置において、効率と信頼性が重要な場合に非常に有益です。

 

磁気軸受で実現するエネルギー効率向上

磁気軸受技術の採用は、その運用上および環境上の利点、そして競争力のある価格設定により、ますます広がっています。この技術は高い季節効率(SSER)を実現し、特にデータセンターなどの一部の用途では必須となりつつあります。メーカーは、データセンター向けに特化したユニットを開発しており、フリークーリングやUPS接続などの追加機能を含んでいます。

この技術の採用により、以下のようなエネルギー効率の向上が期待できます:

  • 高い季節効率: 磁気軸受技術は、年間を通じて高い効率を維持することができます。
  • フリークーリング:外気を利用して冷却することで、エネルギー消費を削減します。
  • UPS接続:無停電電源装置(UPS)との接続により、信頼性が向上し、エネルギー効率も向上します。

これらの要素が組み合わさることで、磁気軸受ユニットはエネルギー効率の向上に大きく貢献し、データセンターなどの大規模な設置において重要な役割を果たします。

 

すでに市場で適用されているものは?その分野は?

いくつかのユニットはすでに稼働しており、特にエネルギー効率、持続可能性、信頼性が重視される分野で使用されています。
トレインは、ポルトガルの主要なデータセンターや産業クライアントにチラーを設置しており、ユニットの容量は400 kWから4 MWまでさまざまです。
結果は良好で、エネルギー効率の大幅な改善、メンテナンスコストの削減、静かな運転、そしてR1234zeやR1233zdのような低GWP冷媒の使用による環境持続可能性が示されています。

 

トレインは市場を磁気軸受技術に向けてどのように投資しているのか?

トレインは、磁気軸受コンプレッサーの効率と信頼性を向上させるために、研究開発に継続的に投資しています。
ヨーロッパでの良好な結果は、ポルトガルでもこの技術の恩恵を受けることを示唆しています。トレインは、従来型のチラーと磁気軸受コンプレッサーを搭載したチラーの両方を提供しており、顧客が自分のニーズに最適なソリューションを選択できるようにしています。同社は、HVACシステムの環境への影響を最小限に抑え、企業が野心的な環境目標を達成するのを支援するために、継続的なイノベーションを優先しています。

 

2025年を見据えて?

トレインは、この技術が重要な分野でエネルギー効率と持続可能性を大きく変革する可能性があると見ています。特に、大規模な建物やハイテク産業に焦点を当てています。革新的技術の長期的な利益と投資回収率(ROI)を効果的に伝えることが、採用を促進するために不可欠です。多くの建物所有者は効率を求めていますが、より高いコストを支払うことに躊躇しています。
そのため、長期的な利点とROIを強調することが重要です。
 

英文の同記事を読む Read this article in English



お気軽にお問合せください