商業用途向けのHVACプロジェクトは、通常、暖房と冷房の両方を提供しながら、家庭用の温水も供給するシステムの設計と実装を含みます。
ヒートポンプ技術の登場は、住宅複合施設や商業施設を含む大規模建物の暖房と冷房のアプローチを革命的に変えました。
ヒートポンプは、ビル管理者に持続可能でコスト効果の高いソリューションを提供し、従来のガスや石油ボイラーに対する非常に有利な代替手段となっています。
ヒートポンプ技術で実現する大規模建物の持続可能な給湯システム

給湯システムの具体的な要件とは?
ホテル、病院、住宅複合施設などの快適性を求める用途では、信頼性が高く効率的な給湯システムが必要です。
給湯は建物のエネルギーコストの20%から40%を占めるため、エネルギー効率を維持しつつ環境への影響を最小限に抑えるために、以下の具体的な要件を考慮する必要があります:
- 温度管理:
特定の建物のニーズや重要な産業および生命科学のプロセスをサポートするために、安定した信頼性のある温水供給が重要です。
- 貯蔵容量:
ピーク需要時に対応するために十分な温水貯蔵容量を提供する必要があります。温水貯蔵タンクの設置や瞬間湯沸かし器の使用により、必要な時に温水を供給できます。
- 配管システム:
必要な使用ポイントに効率的に温水を供給するために、配管システムを設計する必要があります。配管、ポンプ、制御バルブが適切な流量と圧力を確保します。
- エネルギー効率:
エネルギー消費を最小限に抑え、熱損失を減らすようにシステムを設計する必要があります。これには、配管や貯蔵タンクの断熱、およびエネルギー効率の高い給湯設備の選定が含まれます。
- 規制の遵守:
ヨーロッパおよび地域の建築基準は、厳しい衛生規制および安全基準の遵守を要求し、水質を維持し、細菌やその他の汚染物質の増殖を防ぐ必要があります。これには、適切な設置、換気、およびメンテナンス手順が含まれ、居住者の安全とシステムの長寿命を確保します。これらの要件を満たすことで、快適で効率的な給湯システムを実現し、エネルギーコストを削減し、環境への影響を最小限に抑えることができます。
水温は、細菌の増殖を防ぎ、除去するために定められた範囲内で維持する必要があります。具体的な温度要件は地域の規制によって異なる場合がありますが、一般的に推奨される温度は50°Cから60°Cの間です。
ヒートポンプ技術の利点
ヒートポンプ技術の進歩は、持続可能な建物に最適なソリューションを提供します。ヒートポンプは、従来の暖房システムと比較して平均で最大50%のエネルギー節約を実現できます。ヒートポンプ技術の利点には以下が含まれます:
- エネルギー効率:
ヒートポンプは環境から熱を抽出したり、廃熱を利用したりします。熱を生成するよりも移動させる方が容易であるため、ヒートポンプは中央暖房のガスや石油ボイラーシステムよりも効率的です。理想的な条件下では、ヒートポンプの総合効率は最大で6倍向上することがあります(TER = 1.5 x 6 = 9)。
- コスト削減:
ヒートポンプシステムは、自然に生成される熱を副産物として回収し、大気中に放出する代わりに、快適な暖房や給湯などの他の用途に再利用する熱回収モジュールを提供します。この「無料の暖房」アプローチは、従来のボイラーと比較して大幅なコスト削減につながります。
- 環境の持続可能性:
ヒートポンプは、化石燃料への依存を減らし、温室効果ガスの排出を最小限に抑えることで、より環境に優しい未来に貢献します。これは、大規模建物の開発者や商業ビルのエンドユーザーの持続可能性目標と一致しています。
ヒートポンプ技術のこれらの利点により、持続可能な建物のエネルギー効率、コスト効率、そして環境への配慮が大幅に向上します。
ヒートポンプが特定の快適性用途における給湯需要をどのように満たすか
- ホテル:
プールを備えたホテルでは、ゲストの快適さを確保し、プールの水温を維持するために、安定した給湯供給が必要です。ヒートポンプは、快適な冷房プロセス中に生成される廃熱を利用することで、プールなどの給湯用途に使用する温水を生成することができます。この熱回収の概念により、エネルギー効率が向上し、コスト削減が可能です。
- 地域暖房および冷房システム:
地域内の複数の建物のニーズを満たすためには、信頼性が高く持続可能な給湯源が必要です。ヒートポンプ技術は、周囲の環境(空気、水、地下など)から熱を抽出して給湯を生成することで、エネルギー効率の高いソリューションを提供します。このアプローチにより、化石燃料への依存が減少し、温室効果ガスの排出が最小限に抑えられます。
- 製薬業界:
製薬業界は厳格な衛生要件があり、信頼性が高く衛生的な温水供給が必要です。ヒートポンプ技術は、安定した制御された給湯システムを提供することで、これらの基準に準拠します。さらに、熱回収の利用によりシステムのエネルギー効率が向上し、運用コストの削減とカーボンフットプリントの縮小が実現します。
壮大な281室のミレニアム・アル・ラウダ・ホテル - アブダビ
冷房、暖房、および給湯のすべてのニーズをLPG燃料に依存していました。
年間36,000リットルのLPGを消費する化石燃料依存でしたが、革新的なヒートポンプ技術に切り替えることで、年間50,000ユーロの節約を実現し、LPG費用の73%の改善となりました。
高級アパートメントビル - アムステルダム
トレインのヒートポンプソリューションを採用し、全104戸のアパートに暖房、冷房、および給湯を提供しています。
ヒートポンプは、従来は中央暖房ボイラーが提供していたすべての必要な容量を供給しますが、化石燃料に依存する必要はありません。
トレインの持続可能性への取り組み
トレインの持続可能性への取り組みは、すべての顧客向け製品・サービスの中心にあります。トレイン・テクノロジーズの「ギガトン・チャレンジ」は、初の試みとなる気候コミットメントであり、2030年までに顧客のカーボンフットプリントから10億トンの温室効果ガス排出を削減することを目標としています。
トレインは、ヒートポンプ技術を活用して、冷房、暖房、給湯のニーズに対する持続可能でエネルギー効率の高い代替手段を提供しています。トレイン City RTSFのような先進的なヒートポンプシステムは、従来のガスや石油ボイラーに代わり、コスト削減、環境負荷の低減、衛生ニーズへの対応を実現します。
トレインが提供するサービス
機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。