6月 16, 2021 02:15 午後
予算の都合で建物の改善を遅らせると、パフォーマンスの低下や効率の低さなどで、結果的にコストがかさみます。だからこそ、待つ必要はありません。ここでは、予算内で建物を最適化するための4つの方法をご紹介します。
もっと読むTraneの世界中のサイト
6月 16, 2021 02:15 午後
予算の都合で建物の改善を遅らせると、パフォーマンスの低下や効率の低さなどで、結果的にコストがかさみます。だからこそ、待つ必要はありません。ここでは、予算内で建物を最適化するための4つの方法をご紹介します。
もっと読む2050年までのHVAC需要予想~2万棟の建物と約100万台の機器~
5月 11, 2021 04:45 午後
2050年までのHVACの需要予想と、現在そして将来にかけて必要な持続可能な取り組みについてご紹介します。
もっと読む4月 8, 2021 03:30 午後
2015年4月に施行されたフロン排出抑制法には、フロン類算定漏えい量報告・公表制度が定められています。このたび、同法施行以来5度目となる令和元(2019)年度フロン類算定漏えい量の集計結果が2021年3月23日に公表されました。 詳細は環境省、経産省の報告書を参照していただくべきものですが、今回の集計結果の主な項目について、5年間の数値比較を行います。
もっと読む4月 8, 2021 03:00 午後
建物の老朽化に伴い、空調設備を交換するか改修するかの岐路に立たされるかもしれません。設備が老朽化したり、耐用年数が近づいたりすると、お客様は「改修するか、買い替えるか」という決断を迫られます。 お客様の施設や建物のニーズに最も適した選択をするために、以下の4つの質問の答えについて検討してみましょう。
もっと読む3月 22, 2021 04:00 午後
危機管理計画策定は非常に重要であり、一部の保険会社では、事業継続のための保険を提供する条件として、企業に正式なプランの作成を求めています。 では、何から始めればいいのでしょうか?ここでは、危機管理計画を策定する際に考慮すべき8つのステップをご紹介します。
もっと読むデータセンターのエネルギー利用の未来:人工知能で複雑さを極める
3月 4, 2021 03:00 午後
現代の最大のパラドックス(矛盾)の一つ。それは、世界的な需要の増加に対応するために多くのエネルギー集約型データセンターの建設が求められる一方、気候変動にブレーキをかけるために二酸化炭素の排出量削減が不可欠となっていることです。これは課題であると同時に、機械学習や人工知能(AI)を含むあらゆる分野で、これからの建物のエネルギーを変えてゆく技術を導入するチャンスでもあります。
もっと読む米国 北東部 排出量削減トレンド:持続可能なスマートグリッドのための重要な戦略
2月 17, 2021 02:30 午後
脱炭素化・CO2削減のトレンドは、米国のグリッド(電源)を変えつつあります。化石燃料への依存度を減らし、太陽光発電や洋上風力などの分散型エネルギー資源や、新しいエネルギー効率、デマンドレスポンス、エネルギー貯蔵、その他顧客ベースの技術に依存するようになってきています。
もっと読む1月 18, 2021 09:00 午前
全国的にコロナ関連の懸案事項が続き、多くの企業が建物の安全な運用と維持管理に力を注ぐ中、小さな変更が大きな改善につながるケースや、長期的な建物の健全性に注目が集まっているケースもあります。 ここでは、特に商業施設のIAQ改善対策に関するトレンドをご紹介します。
もっと読む