O futuro das construções sustentáveis: como funcionam os edifícios LEED

Certificação exige modelo sustentável de construção que compreende diversas categorias, mas só as relacionadas ao HVAC-R correspondem a 50%

São Paulo, 28 de maio de 2021 – A certificação LEED para edifícios (sigla do inglês que significa líder em energia e design sustentável), é um sistema de indicação ambiental de edificações utilizado em mais de 160 países. O selo é entregue pelo Green Building Council, organização norte-americana também conhecida como GBC, que avalia aspectos das construções como eficiência do uso de água e energia, localização e transporte necessário até o local, espaços verdes e qualidade do ar interno. Para receber o selo, o prédio necessita atingir uma quantidade mínima de pontos. Ao planejar um projeto LEED®, é preciso considerar que mais de 50% dos pontos LEED estão diretamente relacionados aos sistemas HVAC (climatização dos ambientes internos).    

Todos os ciclos de vida do edifício precisam seguir um “padrão verde” para então trazer diversas vantagens para os empreendimentos, como a redução dos custos operacionais e valorização do imóvel. A sustentabilidade também consta na filtragem do ar e o edifício precisa de um sistema de captação de ar na cobertura, que passa por uma purificação antes de ser liberado no interior do prédio, oferecendo aos ambientes um ar fresco e limpo.

 

Média de reduções no Brasil

O capítulo brasileiro do GBC estima que as construções com o selo LEED no Brasil tiveram média de reduções consideravelmente altas. A queda do consumo de energia, por exemplo, chega a 30% quando o edifício é sustentável. De água, 40%, e a produção de resíduos cai em média 65%.

Para Rodrigo Dores, Líder de vendas regional da Trane do Brasil, a demanda por projetos sustentáveis cresce em todo mundo e, mais do que nunca, as soluções de climatização vão precisar atender aos critérios verdes.

“Os sistemas HVAC-R de alto desempenho e eficiência se tornaram uma parte fundamental dos novos edifícios. Com os equipamentos e implementação adequada, os custos com energia diminuem consideravelmente”, aponta.

O Shopping Parque da Cidade, localizado na Zona Sul da cidade de São Paulo, é um exemplo de projeto que a Trane fez parte e conta com a certificação LEED. O espaço é um novo conceito de shopping center, pautado na sustentabilidade, que privilegia a qualidade de vida em áreas verdes e inclui gastronomia, conveniência, lojas, entretenimento e serviços.

 

Capacitação de profissionais

A nível global, a Trane recruta profissionais recém-formados em engenharia das principais universidades para um treinamento intensivo de Pós-Graduação, que abrange engenharia, sistemas de climatização, design e aplicação. O Trane Graduate Training Program é parte da base do compromisso da Trane com a criação de edifícios seguros e sustentáveis. Com mais de 700 profissionais com a certificação LEED na equipe, a empresa aumenta o direcionamento ambiental por meio da educação reconhecida no setor em design e construção básica de edifícios.

A companhia é uma provedora certificada de educação para o U.S. Green Building Council (USGBC) e oferece cursos no padrão ASHRAE com a modelagem LEED, somado a estratégias de economia de energia. Conforme a evolução da linha de produtos da marca, a capacidade técnica dos profissionais com o objetivo de criar ambientes sustentáveis, confortáveis e produtivos também cresce.