Trane apresenta produtos e soluções focadas em sustentabilidade e com alta eficiência energética durante a Expo GreenBuilding Brasil 2015.
Opções oferecem a empresas e proprietários de edifícios comerciais alternativas para auxiliar na redução de emissões de gases de efeito estufa.
São Paulo, 10 de agosto, 2015 - A Trane, líder global no fornecimento de soluções e serviços de conforto interior e uma marca da Ingersoll Rand, participará de mais uma Expo GreenBuilding Brasil (GBC) 2015, e nesta edição apresentará seus produtos e soluções com foco em sustentabilidade e eficiência energética. A Expo GreenBuilding acontece de 11 a 13 de agosto, no Transamerica Expo Center, em São Paulo.
"Estamos conduzindo nossa indústria em direção a um mundo mais sustentável e estamos mostrando a nossos consumidores, funcionários e acionistas que nossos futuros produtos se igualarão ao nosso legado de soluções eficientes, confiáveis e sustentáveis”, diz Danilo Alves, vice-presidente de HVAC e transportes da Ingersoll Rand no Brasil. “Nosso time de especialistas estará disponível para mostrar todo o diferencial dos nossos produtos durante o evento”.
Os visitantes da Expo GreenBuilding podem visitar o estande C15 no Transamerica Expo Center para conferir as últimas inovações da Trane, que incluem:
· Trane® Sintesis™: Disponível no Brasil desde junho, o chiller resfriado a ar Trane® Sintesis é energeticamente eficiente e silencioso, e oferece aos clientes a opção de operá-lo com refrigerante de última geração e com menor potencial de aquecimento global – o DuPont™ Opteon® XP10 (R-513A) ou com o R-134a. O Sintesis é um dos primeiros produtos do novo portfolio Ingersoll Rand EcoWise™, composto por soluções de última geração e projetadas para diminuir os impactos ambientais, com refrigerantes de baixo potencial de aquecimento global e alta eficiência em operação.
· TVR ™ LX: Outra solução da Trane com foco em eficiência energética é a nova geração dos sistemas Trane DC Inverter VRF: o novo TVR™ LX, que possui taxas de eficiência energética (EER) e de coeficiente de performance (COP) entre as líderes do setor. Os produtos da linha TVR™ LX possuem a maior faixa de capacidade entre sistemas de refrigerante variável disponíveis no mercado e podem ser aplicados como o principal sistema HVAC em um edifício ou como um sistema complementar, combinado às instalações de ar condicionado existentes, atendendo necessidades de aplicação. É ideal para climatização de edifícios residencias, condomínios e prédios comerciais. Os sistemas TVR™ LX possuem diversos controladores via internet que permitem operação mais eficiente e confortável, inclusive um aplicativo para smartphones com sistemas operacionais iOS e Android, tudo pensado para maximizar o conforto do usuário.
· Trane® CenTraVac™: Recentemente a Trane também recebeu a verificação e registro da Declaração Ambiental de Produto (EPD) tipo III em todo o portfólio de chillers Trane® CenTraVac™. A verificação tipo III da EPD prova o cumprimento das exigências ambientais com relação ao desempenho dos resfriadores de líquido e a conformidade nos documentos com os rigorosos requisitos de certificação da Organização Internacional de Normalização (ISO).
· Trane Air-Fi™: A Tecnologia sem fio Air-Fi substitui a necessidade de controles prediais com fios, permitindo que instalações sejam concluídas rapidamente e com menos interrupções para os ocupantes em edifícios existentes, e ao mesmo tempo proporciona maior confiabilidade, instalação simplificada e maior flexibilidade de acordo com as mudanças de espaço do prédio. O Air-Fi é uma solução confiável, flexível e que libera os proprietários de edifícios de aborrecimentos associados a sistemas tradicionais e com fio para o controle do edifício. O Air-Fi oferece uma solução de problemas fácil, com desempenho eficiente e economia de custos ao longo da vida do equipamento.
Todas essas soluções estão alinhadas com os mais altos requisitos de eficiência energética e sustentabilidade e comprovam o comprometimento da Ingersoll Rand na redução de emissão de gases de efeito estufa. Iniciado em setembro de 2014, o comprometimento da Ingersoll Rand compreende a
redução de 50% no uso de fluido refrigerante com potencial de aquecimento global em seus produtos até 2020 e alternativas com menor potencial de aquecimento global em seu portfólio até 2030; investimento de 500 milhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento de produtos ao longo dos próximos cinco anos para financiar a redução de emissões de gases de efeito estufa a longo prazo, além de reduzir 35% do uso de gás de efeito estufa em suas próprias instalações até 2020, incluindo escritórios, fábrica e frota da empresa; e a redução de 35% na pegada de gás de efeito estufa dos escritórios, instalações de fabricação e frota da empresa até 2020.
# # #
Sobre a Ingersoll Rand e Trane
Ingersoll Rand (NYSE:IR) melhora a qualidade de vida criando ambientes confortáveis, sustentáveis e eficientes. Nossos colaboradores e nossa família de produtos — incluindo Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® e Trane® — trabalham juntos para melhorar a qualidade e o conforto do ar em residências e prédios; transportam e protegem alimentos e perecíveis; e melhoram a produtividade e a eficiência industrial. Somos um negócio global de 13 bilhões de dólares, comprometido com um mundo de progresso sustentável e resultados duradouros.
As soluções da Trane otimizam ambientes internos com um amplo portfólio energeticamente eficiente em aquecimento, ventilação e sistemas de ar condicionado, serviços de construção e contratação, suporte de peças e controle avançado.Para mais informações, visite www.ingersollrand.com ou trane.com.br.