A Trane anuncia o Sintesis™ Balance, uma unidade a 4 tubos para refrigeração e aquecimento eficientes, sustentáveis e simultâneos
Os novos sistemas de refrigeração e aquecimento a 4 tubos da Trane proporcionam um aumento substancial da eficiência, em comparação com as caldeiras a combustível líquido e gasoso, bem como um desempenho líder de mercado e os mapas de funcionamento mais amplos.
Bruxelas, 24 de agosto de 2020 – A Trane®, líder mundial no fornecimento de soluções e serviços de conforto em espaços interiores e uma marca da Trane Technologies, anunciou hoje o CMAF Sintesis™ Balance, a mais recente adição ao seu inovador portefólio de unidades a 4 tubos para refrigeração e aquecimento simultâneos. A quarta geração de unidades multitubulares com permute de ar da Trane eleva a fasquia do fornecimento sustentável, eficiente e flexível de refrigeração e aquecimento em edifícios.
A refrigeração e o aquecimento simultâneos por uma única unidade eliminam a necessidade de sistemas de caldeira e chiller em separado para satisfazer as necessidades dos edifícios em termos de refrigeração no verão, aquecimento no inverno ou ambos ao longo do ano. Desta forma, os proprietários de edifícios com instalações multifuncionais, como edifícios de escritórios, hospitais, teatros e hotéis, podem usufruir de custos de investimento reduzidos, melhor utilização do espaço útil e menores despesas totais de funcionamento, melhorando também significativamente a sustentabilidade das suas operações.
O CMAF da Trane utiliza energia reutilizável e recuperada para a produção de água quente e pode substituir o sistema de caldeira e chiller a combustível fóssil existente, proporcionando água refrigerada e quente a todo o edifício, sem emissões diretas de gases com efeito de estufa. Isto contribui para a descarbonização dos edifícios e para a geração de ar de melhor qualidade dentro e em redor do edifício.
Os novos modelos CMAF Sintesis Balance são substancialmente mais eficientes do que as caldeiras a combustível líquido e gasoso. O CMAF proporciona um coeficiente total de eficiência (TER - Total Efficiency Ratio) até 8,2 e um coeficiente de desempenho (COP - Coefficient of Performance) até 3,35, ou seja, os níveis mais elevados de todas as unidades scroll multitubulares com permuta de ar disponíveis no mercado europeu. O mapa de funcionamento expandido permite ao CMAF fornecer água quente com temperaturas até 68 °C. As capacidades de aquecimento da unidade tornam-na também uma ótima escolha para aplicações de construção em regiões climáticas em que as temperaturas do ar ambiente descem até aos −18 °C.
Jose La Loggia, presidente da Trane na Europa, Médio Oriente e África: “A Trane trabalha em estreita colaboração com construtores e proprietários de edifícios para criar edifícios energeticamente eficientes e mais ecológicos. Atualmente, metade da energia utilizada em edifícios destina-se a aquecimento e refrigeração, e a maioria dos edifícios comerciais na Europa é aquecida com caldeiras a combustível gasoso ou líquido. O CMAF é um exemplo de desenvolvimento de um produto que pode criar um setor de aquecimento sustentável, contribuir para mitigar as alterações climáticas e reduzir a pegada de carbono. Uma vez que tanto os edifícios novos como os já existentes serão utilizados durante décadas, ao apresentar soluções como o CMAF, abrimos caminho para reduzir a utilização direta de combustíveis fósseis, proporcionando também poupanças significativas nos resultados finais dos proprietários de edifícios.”
Louis Rompre, gestor de portefólio na Trane Europe: “O CMAF Sintesis Balance tem por base mais de um século de experiência da Trane no fabrico de chillers eficientes, levando essa competência para o mercado do aquecimento. Ao complementar o nosso portefólio completo de chillers, bombas de calor e unidades de tubagens múltiplas, o CMAF foi concebido como um sistema de aquecimento e refrigeração inovador e isento de emissões que tira partido das tecnologias renováveis, da recuperação total de calor e do redirecionamento desse calor. Além disso, baseia-se na conceituada e comprovada plataforma Sintesis™ e em muitos dos componentes e tecnologias com registos de fiabilidade comprovados.”
As principais funcionalidades adicionais do sistema CMAF Trane Sintesis Balance são:
- O Trane Adaptive Refrigerant System™, uma tecnologia patenteada que otimiza automaticamente a carga de refrigerante e a sub-refrigeração em todos os modos de funcionamento e condições de temperatura, proporcionando um melhor desempenho e ganhos em termos de eficiência.
- A unidade de tubagens múltiplas CMAF totalmente elétrica não gera emissões diretas de gases com efeito de estufa e proporciona uma eficiência até 350% superior em comparação com a maioria das caldeiras a gás ao fornecer água quente para sistemas de conforto de aquecimento.
- Possibilidade de configuração com três pacotes acústicos e níveis de eficiência para satisfazer os requisitos de aplicação de diferentes edifícios.
- Nova geração de tecnologia de controlos Trane – O controlador Tracer SymbioTM 800 possui algoritmos avançados que garantem um funcionamento fiável e sem problemas, com o menor custo de propriedade. Além disso, também disponibiliza seis opções de avaliação para otimizar os desempenhos numa determinada aplicação.
- O Tracer Symbio™ 800 com o ecrã táctil TD7 AdaptiView™ proporciona aos gestores de instalações um controlo intuitivo da unidade. O controlador permite gerir e responder remotamente a uma variedade de condições, bem como manter um funcionamento eficiente com vários modos de funcionamento pré-programados.
O Trane Sintesis Balance está em conformidade com as metas de sustentabilidade até 2030 da Trane Technologies e com o compromisso de reduzir as emissões de carbono dos clientes numa gigatonelada, o que equivale às emissões anuais conjuntas de Itália, França e Reino Unido.
Para obter mais informações sobre o portefólio completo de soluções da Trane, aceda a www.trane.eu .
# # #
Acerca da Trane
A Trane – by Trane Technologies (NYSE: TT), uma empresa inovadora nas questões climáticas globais, cria ambientes interiores confortáveis e energeticamente eficientes para aplicações comerciais e residenciais. Para obter mais informações, aceda a www.trane.eu ou www.tranetechnologies.com