Come Creare l'atmosfera perfetta
Dai semplici negozi ai moderni centri commerciali, Trane ha grande
esperienza anche nel settore della vendita al dettaglio. Trane sa bene
che le esigenze di gestione della temperatura, dell'umidità e della
ventilazione dei negozi sono diverse da quelle di altri edifici.
Sfruttando la nostra esperienza, siamo in grado di aiutarvi a
individuare aree specifiche nelle quali migliorare la resa energetica
e il comfort mantenendo i livelli operativi dell'edificio ai parametri
previsti in fase di progetto.
Inoltre, con la pianificazione degli interventi di emergenza e le
migliaia di tecnici specializzati a tua disposizione, siamo in grado
di aiutarti a ridurre il rischio di perdita del volume delle vendite
dovuto al malfunzionamento del sistema di climatizzazione.
Sistema già predisposto
Il sistema di gestione degli impianti (BMS) di Trane per
applicazioni commerciali richiede solamente l'implementazione di
alcune impostazioni per l'applicazione specifica. Grazie alla capacità
dell'apparecchiatura HVAC Trane di comunicare nell'ambito di una rete,
il sistema BMS riesce a identificare le apparecchiature collegate,
creare il relativo database e offre automaticamente all'utente
funzioni predefinite come la programmazione delle ore di
funzionamento, il ripristino automatico dei setpoint, la gestione
delle zone o il menu allarmi, praticamente senza bisogno di ulteriori interventi.
Potrete personalizzare la vostra interfaccia grazie a un software
appropriato. Il sistema è compatto e molto pratico da installare e
collegare. L'apparecchiatura Trane si serve di protocolli standard
aperti, spesso presenti nel settore della vendita al dettaglio.
Il vantaggio dell'essere l'unica risorsa
Il sistema Trane offre un'ulteriore prospettiva, poiché ogni
tassello del puzzle proviene dallo stesso costruttore. Poiché vi è un
unico referente, è molto più facile coordinare la consegna, la messa
in servizio e la messa a punto dell'apparecchiatura. Inoltre, il
personale Trane è altamente addestrato e conosce ogni componente del
sistema. Garantisce pertanto un servizio efficiente in fase di messa
in servizio e una risposta rapida.
Risparmio energetico
Varie tattiche progettate preventivamente, quali il ripristino del
setpoint, la programmazione delle ore di funzionamento e il ciclo di
lavoro, sono state implementate nel sistema per migliorare
l'efficienza energetica senza intervenire sulla capacità di gestione
della climatizzazione del sistema. Il sistema Trane è facile da
installare, impostare e utilizzare. Ciò significa che gli
aggiornamenti di sistema, le operazioni quotidiane del sistema e la
manutenzione dello stesso possono essere eseguiti da personale
operativo in modo molto semplice, senza la necessità di un
addestramento specifico. Il sistema Trane vanta inoltre la capacità di
controllare l'apparecchiatura ausiliaria, come luci, parcheggi,
contatori e qualsiasi apparecchiatura che deve essere controllata in
base alla programmazione delle ore di funzionamento. Il sistema BMS
Trane per applicazioni commerciali rappresenta la soluzione perfetta
per clienti che desiderano un sistema estremamente facile da
utilizzare, in grado di semplificare la loro vita per tutta la durata
del progetto.